This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:输出电压

Guru**** 2546820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466937/tps22998-output-voltage

器件型号:TPS22998

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 TPSM82913RDUR-EVM 生成5V 至0.88V_SW ET。  

0.88V 通过负载开关产生  

负载电流= 0.7A (C283上使用的电阻负载)。

负载开关记录0.58V 而不是0.88V (负载为0.7A)后测量的 VOUT 幅度。

在没有电阻负载的情况下、在 C283上测得0.88V。

请参阅"有负载和有负载时的测量图"。

请提出建议。

谢谢。

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    欢迎使用 e2e。

    这在单个器件中还是在所有器件中都出现? RON 会导致压降、但不应这么大。

    VBIAS 的电压是多少?

    请检查输入电压是否带有负载。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    仅在该电压轨上观察到。

    输入电压为0.879V

    VBIAS 为5V

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    当负载开关输入端的负载电流为0.7A 时、输入电压是多少?

    您可以进行 A-B-A 交换吗?

    如果您在电源轨上放置新的 TPS22998、它是否具有相同的压降?

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    输入电压为0.879V

    "你说什么?

    尚未尝试更换 IC。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    此交换是检查是否可以在其他 TPS22998 IC 上重现相同问题的过程。

    如果可能、您可以提供 VIN、VOUT、ON 和 IIN 的启动波形。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我没有采样 IC。 让我检查一下。

    您是否怀疑 IC 问题?

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    如果可能、您能否提供 VIN、VOUT、ON 和 IIN 的启动波形。

    这种启动波形会很有帮助。

    更改 IC 有助于我们查明问题所在。

    通常我们进行 A-B-A 交换。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会用快照回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Vidya。