This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:平均电流模式控制设计

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22339, AMC3302, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469266/lm5156-average-current-mode-control-design

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:AMC3302、、PMP22339

工具与软件:

我正在设计反激式转换器、并且希望控制环路主要为预偏置负载总线调节恒定输出电流。 因此、我的设计思路是在转换器输出和负载之间放置一个检测电阻器、使用隔离式差分放大器检测该电阻器上的压降(以保持反激式器件(例如 AMC3302)之间的隔离)、并使用分压器调整所需的设定点、使用运算放大器使差分输出实现单端输出、将该电压反馈回 LM5156的反馈引脚。  

基于此、我有几个问题:  

1.这个设计思路有什么明显的问题吗?  

2.也许有一个更好的 IC 适合这个应用? 我知道有一些 CC/CV PSR IC、但这种设计似乎会在轻负载时产生更准确的调节、并且无需在反激式变压器上使用辅助绕组。

3.是否有办法将 ACM 控制环路与电压控制环路相结合,以便在输出过压的情况下关闭转换器?  

3.为什么 LM5156数据表会显示我习惯看到的从 COMP 连接到 GND 而不是从 COMP 连接到 FB 的补偿器元件?  

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    感谢您的咨询。

    1.在调节环路使用外部放大器时、应将 FB 引脚连接到 GND、并将外部电路直接连接到 COMP 引脚。 这样、你禁用内部误差放大器。 作为参考、您可以了解一下该设计、该设计在反激式配置中使用 LM5156并带有光耦合器。 例如 EVM。 https://www.ti.com/tool/LM5156HEVM-FLY

    2.有一些专用的 RSR 控制器、但我不确定它们在 CC 方面是否有任何优势。是的、在您计划进行的设计中、不需要 AUX 绕组。 但传统的光耦合器 SSR 解决方案也是如此。

    3、电压电流回路与 OR-ing 电路相结合。 作为参考、请查看 PMP22339参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP22339 这是一款 SEPIC 充电器、它使用这种调节环路。

    4.原因是内部误差放大器是 OTA (电流输出)。 这样就可以直接将 COMP 元件连接到 GND。 另一个优势是、FB 电阻分压器的绝对值在补偿(仅限比率)中不再起作用。

    当内部误差放大器为常规运算放大器时、COMP 连接到 FB。

    请记住、当您将信号直接馈入 COMP 引脚时、补偿必须由外部误差放大器完成。

    此致

    Moritz