This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:激活 PGOOD 信号时的初始压降问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468337/lm43603-problem-with-initial-voltage-drop-when-the-pgood-signal-is-activated

器件型号:LM43603

工具与软件:

您好!

在两年前、我们用 LM43603开发了新器件。 此设计是通过 WEBENCH 设计器完成的。 输入电压12-28VDC、输出电压5V、最大输出电流3A、Cout 180uF 聚合物有机电容器、RT - 115k Ω、CFF - 51pF。 其余组件与 DEV 类似。 位置。  

一旦输出电压就绪且 PGOOD 被激活(状态为高电平)、一个简单的 MOSFET 开关被启用、并且所有外设模块均具有5V 电源电压。

2周前、我们发现3个设备无法正常工作。 由于输出电容的容差为+/-20%、因此无法启动外设模块。 信号 PGOOD 被定期激活。

我们发现、每次激活开关都会导致非常大的压降(高达1.7V)、持续时间高达200us。 当 Cout 大于200uF (加上10-20%容差)时、这不是问题。 在这3个不良器件中、输出电容器为186uF、无法启动外设模块。 每次尝试打开电源开关时、都会激活信号 PGOOD。 增大 Cout 可以解决该问题。

我们有几个问题。

当输出电压在5V 范围内时、第一个 PGOOD 信号在大约400ms 后处于活动状态。 我们在数据表中没有找到关于400ms 这段时间间隔的具体信息。 您能给我们详细介绍一下吗?

当由于压降而导通 PGOOD 时、也会存在此时间间隔。 下一个 PGOOD 将再次在400ms 之后。

2.如何解读数据手册中的参数——Tpgood-rise 和 Tpgood-fall?  在测量信号 UFB 和 PGOOD 时、我们不会看到这些抗尖峰脉冲延迟。

3.所有良好的设备和3个坏设备都有类似的行为。 压降几乎相同(1.68V 至1.72V)。 如果存在差异、它是如此之小、以至于我们看不到它在哪里。

最重要的问题是:当压降与不良器件中的压降相同时、为什么不会看到所有正常器件的信号 PGOOD 被激活?

请参阅随附的图片。 蓝线是具有如此大压降的 Vout。 黄线是引脚 FB 上的 UFB、也具有非常大的压降、

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将您的原理图发送出去吗?

    此外、您是否已针对此器件与 EVM 进行了 ABA 交换、看看它是否按预期工作。 我要求 这样做、以便 我们知道这是 IC 还是应用程序的问题。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    该器件是在4年前开发的。 因此我们不存在任何问题。 只有这3个不良的外设板。 未使用 EVM 对其进行测试。

    请参阅随附的文件。 它包含电源的主要部分。

    我们已经知道、增大输出电容器可以解决这个问题。 再次分析行为、我们不了解 PGOOD 信号的确切工作原理。 检查引脚 FB 上的信号和输出上的压降、所有器件(正常和不良) 都应激活 PGOOD 信号、但我们只在这3个不良器件上看到此情况。

    如果我们仅用20-30uF 的电容增加输出电容、或者将电容 C10 (Cff)更改为100pF、那么问题就会消失。 输出端和引脚 FB 上的压降继续相同、但 PGOOD 未激活。 为什么?

    谢谢!

    Angel Trendafilov

    原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    感谢您发送这张图表。 输出电容不足会导致应用不稳定、并对其其他功能造成意外的后果。 您是否说一旦输出电容增大、PGOOD 的问题就得到解决? 如果是这样、那么我会建议保持此增加、并且 Cf/cout 不足可能导致 PGOOD 信号"行为异常"。

    PGOOD 是一个开漏信号、指示输出电压何时处于稳压范围内。  您可以在第7.5.11节中阅读有关 PGOOD 的更多信息。 但还必须注意的是、不稳定的输出将产生输出纹波、从而可能错误地超过 PGOOD 阈值。 因此、Cff 和输出电容器的组合对于设计而言非常重要、这样才能使您的应用在所有条件下都保持稳定。 有关围绕 IC 设计电路的更多详细信息、请参阅数据表的第7.3.9节和第8.2.2节。

    我还注意到大家有连接到 PGOOD 下游的电路。 您是否可以将这些引脚与 PGOOD 断开、并仅将 PGOOD 通过10k 电阻器连接到5V 外部电源? 执行此操作时、PGOOD 是否会按预期运行?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢快速的响应。

    1.我们删除了 U3 ,结果是相同的。 信号 PGOOD 不受 U3影响。 只有 Cout 增加到至少20uF 或 Cff 从51pF 增加到100pF 时、这3个外设板才能正常工作。

    2.请再看我的初始问题,关于超时400ms ,  Tpgood-rise 和 Tpgood-fall 以及电压降1.68V-1.72V。

    我们非常仔细地查看了数据表和您推荐的所有可用应用手册。 我们仍然不了解为何仅在这3个外设板上的初始压降期间才激活信号 PGOOD。 显然、PGOOD 的 OV/PGOOD 检测器不是一个简单的比较器、它会在某种程度上受到 UV 和 Cout 的影响、因为所有正常工作的外设器件在引脚 FB 上具有相同的压降、但 PGOOD 信号未激活。

    谢谢!

    Angel Trendafilov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我不相信我们针对此器件确定了消隐时间、因此我不能就此提供任何建议。  当器件检测到 FB 超出范围时、将应用抗尖峰脉冲延迟、并且在抗尖峰脉冲延迟后将触发 PGOOD 标志。  

    如果认为在纠正 COUT 和 Cff 后电路板能够正常工作、我们建议您这么做。 器件应用似乎不稳定、在某些情况下会导致 PGOOD 误跳闸。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    非常感谢您的答复。 显然、我们只有一个选项-更改 COUT 和 Cff。

    天使