This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467302/power-management-forum

器件型号:BQ24780S

工具与软件:


嗨、团队:

当在大约40W 的充电功率下持续运行大约20分钟时、效率会降低。
开始充电时:93%
→温升后:88%

我相信温度升高是导致效率下降的原因、但哪些因素会导致效率下降? (是 FET、电感器还是 IC?) 组件的表面温度已上升至约90°C。

BQ24780S 位于 FET 和电感器的底部正下方、导致外壳表面温度上升至90°C。 这是否也是效率降低的原因?

<测试条件>
输入电压:15V
充电电压:8.2V
充电电流:5A
开关 FET:RQ3E150GN

如果您对反措施有任何建议、我将非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Kuni:

    是的、 开关 FET 和电感器是功率损耗最高的元件。 留出足够的铜面积来散热。 多个散热过孔可用于将更多铜层连接在一起并散发更多热量。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的及时响应。 我对此表示赞赏。

    我又收到一个问题。 IC 本身由于 FET 和电感的影响而产生的温升是否与效率下降相关?
    如果存在影响、我将考虑将布局更改为与参考板相同的侧面配置、而不是将其直接放在对面。

    感谢您的帮助、期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Kuni:

    我还有一个问题。 IC 本身因 FET 和电感的影响而产生的温升是否与效率下降有关?[/引述]

    是的、 IC 温度的升高可能与效率降低有关。 最好尽可能提高主题效率。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的及时响应。
    我理解。

    很抱歉给您带来不便、但我想再提一件关于热量管理的事情。
    我们还计划考虑并联开关 FET 以进行热管理。
    同一稳压器 IC 是否存在任何问题?

    感谢您的帮助、期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Kuni:

    我将在周一提供 EOD 的反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Kuni:

    对于给您带来的不便、我深表歉意、但我想再问一个有关热量管理的问题。
    我们还计划考虑并联开关 FET 以进行热管理。
    同一稳压器 IC 是否存在任何问题?[/QUOT]

    我认为并联开关 FET 以管理热量没有明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的答复。
    我非常感谢您每次都能及时回复。
    我理解内容。

    对于并联的 FET、是否可以将安装表面分开以进行热管理?
    我想在两侧部署一对 HSFET 和 LSFET、以便在它们之间分散热量。

    感谢您的帮助、期待您的答复。