This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:数字电位器控制降压转换器所需的输入电压范围是多少?

Guru**** 2497145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463825/lm2673-what-s-the-input-voltage-range-required-for-a-digital-potentiometer-to-control-the-buck-converter

器件型号:LM2673

工具与软件:

你好

我想   使用数字电位器控制具有18V 正输出的降压转换器和具有-18V 负输出的升压转换器。

输入为20V、我需要一些帮助、以确定 为数字电位器选择所需的参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有完全明白您的问题。 使用电位器的目的是什么? 您需要可变输出电压吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何相关更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。 如果需要进一步的帮助、请随时重新打开。

    此致、

    Niranjan