This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03:电感

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469486/tps62a03-inductance

器件型号:TPS62A03

工具与软件:

嗨、团队:

数据表中、建议输出电感器为1uF 或0.47uF。
这两个值之间是否存在性能差异?

此致、
转至  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    使用更小的电感器、与较大的电感器相比、它的 DCR 更低、因此可以在较高的负载下获得更好的负载瞬态响应和更高的效率。 当使用较大的电感器时、与较小的电感器相比、您将获得更小的输出纹波。

    此致、

    Varun