This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:LM5158效率

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469320/lm5158-lm5158-efficiency

器件型号:LM5158

工具与软件:

您好!

 作为3V 至60V 的升压转换器和30mA 的输出电流、LM5158的最佳效率应该是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cezar:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 在输入电压为3V 和负载为30mA 的情况下、可预期效率约为85%。 您可以参考下图。

    此致、

    Federico