This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180的 VCC

Guru**** 2542920 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UCC28180, TIDA-00652, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468927/ucc28180-vcc-for-ucc28180

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件:UC3845TIDA-00652UCC28810

工具与软件:

您好!

我们已成功 使用 uc3845功率因数构建了24V SMPS、因此 使用 ucc28180为其添加了前置 PFC 电路 (具有0.85 PF)、现在我如何才能改进以获得0.99?

我的 主要问题是、我目前正在为 ucc28180提供 VCC 是从外部适配器? 我现在尝试 增加一个 变压器绕组、希望它能够正常工作、但是有其他更好的选择来为 PFC IC 供电吗?

我们已有正常工作的 TIDA-00652、但它不是隔离式、是否有任何类似的隔离式设计可用于 BLDC 电机驱动器? 24V 30W。