This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:欠压行为和输入规格

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469101/tl494-undervoltage-behaviour-and-input-specification

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: TL594

工具与软件:

您好!

TI TL494的数据表未规定当电源电压低于所需的最低电压值(7V)时、其输出会发生什么情况。

是否 有某种程度的保证能够使控制电路不会驱动输出开关?

此外、DTC 输入引脚上的最大输入电压是多少? 我能否使用电源电平电压来驱动它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要完全关闭 IC、VCC 电压需要低于3.5V。 在6.9V 和3.5V 之间、IC 能否正常工作尚不确定、因此应避免。

    DTC 电压额定值与 VCC 相同、即41V。 但是、如果该引脚上的电压达到大约3.3V、死区时间将为100%、这意味着不会产生脉冲。 为了实现全范围占空比控制、该引脚需要接地、从而产生大约3%的死区时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢黄鸿超的澄清

    那么、如果我将 DTC 连接到3.5V 至7V 之间的 VCC、是否会有任何输出电流? 或者我应该确保外部电路在低于7V 的电压下不会运行  

    我的意思是  、 只要输入电压缓慢变化、就在上电或断电期间进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使所有要工作的装置>=7V、则需要。 某些单元可在3.5V 至<7V 的电压范围内开始工作、但无法知道哪些单元的电压是多少。 如果您没有 Vin ON OFF 控制或设计允许在 电压低至3.5V 的情况下导通、则最好进行快速导通或关断。

    如果您的设计对此敏感、您是否必须使用此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、为了评估设计、我必须考虑所有可能的外部因素。

    在行业环境中、我无法控制尽可能快地打开器件、因此我必须保护外部开关或 主动 将 IC 切换为 TL594。  

    再次感谢您提供的信息、我将在 做决定之前进行实践测试。