This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86637:MODE 电阻器选项是否仅在 TPSM86638上有效、而不是在 TPSM86637上有效?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469350/tpsm86637-is-the-mode-resistor-option-only-valid-on-the-tpsm86638-and-not-the-tpsm86637

器件型号:TPSM86637

工具与软件:

由于 TPSM86637用于 ECO 模式、可根据负载改变开关频率、因此 MODE 引脚是否为该器件执行了任何操作、或者是否应将其保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MODE 引脚可以配置 FSW、请按照数据表配置 MODE 引脚。