This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:ILIM 输入电流限制概念

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469053/bq25750-ilim-input-current-limit-concept

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好、TI 团队。

我有一个关于 ILIM 概念和设置的问题。

例如、

- ILIM_HIZ 引脚设置为5A

- ICHG 引脚设置为1A

-系统电流消耗~20A

在这种情况下、如果我连接外部输入源(能够提供20A 电流的电源适配器、无电池充电状态、仅操作系统负载20A)、

充电器是否通过最大5A 电流并通过设置 ILIM 来阻止其余输入电源?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    ILIM_HIZ 引脚仅用于调节用于为电池充电的电流。 一旦系统负载超过 ILIM_HIZ 值、电池将停止充电、充电器将等待系统电流降至 ILIM_HIZ 以下、以便再次开始充电。

    请记住、系统负载电流仅流经 ACFET 和输入感应电阻器、因此在不添加外部元件的情况下无法调节系统负载电流。

    请告诉我这是否解答了您的问题、并告诉我这是否适用于您的系统。

    此致、
    埃森·加洛韦