This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:通过单个 BQ 充电控制器实现双电池组充电/放电

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469224/bq25730-dual-pack-charging-discharging-from-a-single-bq-charge-controller

器件型号:BQ25730

工具与软件:

我正在考虑设计一款具有两个100W 智能电池组的产品。 当前产品对单个电池包使用 BQ25730、是否可以在单个 BQ25730上使用2个电池包?

了解单个 BQ25730的因素

1)两个电池需要具有相同的电压才能同时充电或放电。

2)这将需要一些双向 MOSFET ORing、因此最低电池会充电直至处于相同电压、同样、最高电池也会耗尽、直至达到相同电压。

是否在单个充电芯片上为这2组 ORing 推荐了器件/设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以并行放置两个电池、使用一个充电器充电、也可以尝试使用并联充电器。  

    下面列出了一个参考并联充电器设计。 不过它使用了两个芯片。  

    TIDA-010240 —可扩展的多电池包智能电池充电器参考设计

    此致、

    老虎