主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
您好!
我最近收到了 TPS26750EVM、只需登录即可在 EVM 上对微型器件进行编程。
我尝试过不同的 USB-C 线缆、不同的浏览器、波特率、离线桌面应用程序和不同的桌面系统不少于100次、一次成功尝试。
考虑到它已经工作一次和进度条当尝试从10%移动到40%然后失败70%,它显然与微通信,但无论什么原因,它失败后70%。
我只有一个 EVM、因为 TI 限制了一个客户一次可以购买的产品、并在两次申请之间留出了30天的等待时间、所以我无法测试另一个组件。
非常感谢您提供任何帮助/指导。
此致!
-Chris