请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14241-Q1 工具与软件:
您好!
该器件的外部爬电距离为8mm。 根据 IEC 60664-1850V 系统要求4.3mm。
因此、安全隔离(双基极隔离)意味着8.6mm 的距离、这超出了数据表中的规定。
TI 如何辩称此器件可用于850V 甚至1000V 应用?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
该器件的外部爬电距离为8mm。 根据 IEC 60664-1850V 系统要求4.3mm。
因此、安全隔离(双基极隔离)意味着8.6mm 的距离、这超出了数据表中的规定。
TI 如何辩称此器件可用于850V 甚至1000V 应用?
此致