This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:用于定制电路板的 FTDI 器件

Guru**** 2497095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459246/tps65987ddk-ftdi-device-for-custom-board

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987

工具与软件:

我希望您在下面进行确认。

*我们正在尝试在定制板上实现 FT4232HL。
对于以前的 TPS65987 EVM、即使我没有执行任何 FT4232HL 写入操作、也可以与 PC 通信。
此外、我们可以通过 FT4232H 微型模块确认通信 b/w PC 和 TPS65987、而无需对 FT4232H 微型模块进行任何写入。

然而、我想担心的是、我们是否直接将 FT4232HL 实施到定制电路板上、我想我需要向 FT4232HL 编写程序。
那么、我有以下问题。

1.如果我直接把 FT4232HL 执行到定制板上,我是否需要把程序写入芯片?
2.如果问题1的答案是肯定的,我们可以从哪里得到这个程序?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我们参考了以下信息并在 FT4232HL 周围使用相同的电路/连接。
    https://www.ti.com/lit/ug/slvubo9a/slvubo9a.pdf

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    感谢您联系我们!

    我将对此进行探讨、明天会向您提供反馈。

    此致、

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    GUI 上的刷写功能旨在与 TI EVM 结合使用、并通过使用 FTDI 或 Tiva 控制器启用。 但是、GUI 工具旨在根据您的配置生成二进制映像、然后用于通过第三方闪存编程器(例如 Aardvark 适配器)直接刷写 SPI 闪存。  

    William Huang 说:
    1. 如果我直接将 FT4232HL 实施到定制电路板、我是否需要向 CHIP 写入某个程序?
    [报价]

    您在这里的理解是正确的。 尽管定制电路板不需要 FTDI、但您需要实施驱动程序以便与 TI GUI 通信。  

    William Huang 说:
    2. 如果问题1的答案是肯定的、我们可以从哪里获得这一程序?
    [报价]

    TI 不提供此计划。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >您在这里的理解是正确的。 尽管定制电路板不需要 FTDI、但您需要>实施驱动程序才能与 TI GUI 通信。  
    我们将实施板载 FTDI 来促进我们的评估。
    当然、我们会考虑是否在生产阶段实施板载 FTDI、但我们想在评估阶段实施板载 FTDI。

    >TI 不提供该计划。  
    根据我们使用 FT_Prog 进行的确认、EEPROM 上似乎没有特定的程序(几乎区域是"FF")。
    对于 EVM、您在哪个区域为 FT4232HL 编程?
    (我们认为如果我们模仿您的 EVM 电路、我们可以将其用作默认设置。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    根据我们使用 FT_Prog 进行的确认、EEPROM 上似乎没有特定程序(几乎地区是"FF")。
    对于 EVM、您对 FT4232HL 编程是在哪个区域?[/QUOT]

    我会在一周结束前查看内部情况并回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不需要对此进行编程。 请参阅之前讨论的有关此主题。  e2e.ti.com/.../4899700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    我不确定您在下面提到的原因是参考了您连接的 E2E 链接。

    >我认为您不需要对此进行编程。

    我查看了附加的 E2E 链接、但此主题仅讨论了 TPS65987的 EEPROM、似乎没有讨论 FTDI 的 EEPROM。
    您能解释一下为什么您描述了以上内容吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    我会仔细检查一下 Ghouse 并返回给你。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    对于此处的延迟、我们深表歉意。 我正在内部检查、下周早些时候会与您联系。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一

    Aya 目前正在休假、同时我也在为您提供支持。 如果再次提出任何问题、我们深表歉意。

    我们不直接支持  FT4232HL IC、因为它不是 TI 部件。 正确答案是肯定的、但根据我的理解、该器件是一个不需要编程的协议接口工具?

    如果从 EVM 复制了 FTDI 电路1:1、则应能够将其连接到与 EVM 配合使用的 GUI 工具。

    William Huang 说:
    1. 如果我直接将 FT4232HL 实施到自定义电路板、我是否需要在芯片中编写程序?[/QUOT]

    如果您没有使用 GUI 或没有以1:1的方式复制 GUI、则需要编写定制内容来对芯片进行编程。

    William Huang 说:
    2. 如果问题1的答案是"是"、我们可以从哪里获得此计划?

    如上所述、无需对 FTDI 进行编程。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris-San、

    感谢您的答复。

    我们不直接支持  FT4232HL IC、因为它不是 TI 部件。 正确答案是肯定的、但根据我的理解、该器件是一个不需要编程的协议接口工具?
    =>是的、我也有同样的理解。

    如果从 EVM 复制了 FTDI 电路1:1、则应能够将其连接到与 EVM 配合使用的 GUI 工具。
    =>是、我们在 FTDI 和 TPS65987之间的电路连接好像您的 EVM。

    >如果您没有使用 GUI 或没有以1:1的比例复制 GUI、则需要编写一些定制内容来编程芯片。
    =>明白了。

    >如上所述,无需对 FTDI 进行编程。
    =>明白了。

    BR、