This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015:48V 插入时有何影响?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469202/lmr38015-when-48v-plug-in-that-will-any-impact

器件型号:LMR38015

工具与软件:

你(们)好。

当直接插入48V 时 、这会产生任何影响? 不使用热插拔解决方案。

是否需要添加一些 RC 滤波器来防止尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是一种热插拔情况、因此您需要监控 VIN 引脚(使用示波器探头)、以确保瞬态不超过80V 的工作电压。 您可能需要在输入端添加一个钳位在85V (绝对最大值)或更低的 TVS 二极管、以防止损坏 IC。

    谢谢、

    Richard