This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468926/bq25756-bq25756

主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25758和 BQ25756
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atharva、

    1.您可能需要查看适用于此应用的 BQ25750。 当移除 VAC 时、您可以使用自动反向模式为系统负载供电。 如果使用 BQ25750、您需要移除 BATFET。

    2.是的,可以用60V 电源给电池充电。 要设置电池充电电压、您需要调整 FB 反馈电阻器(EVM 上的 R64)。 如果您需要更广泛的输出电压设置、可以使用 BQ25758。 BQ25758是一款可由 I2C 控制的直流/直流转换器。 BQ25758具有恒压和恒流控制功能、因此 BQ25758也可以为电池充电。

    3.可以、可以在两种模式下更改 IOUT 电流。 对于 BQ25756/BQ25750、只能更改反向模式电压。 由于反馈电压正在进行调节、因此输出电压只能发生很小的变化。

    BQ25758可以在其整个范围内调节反向电压和输出电压。 Iout 在两种模式下也可调。

    此致、
    埃森·加洛韦