This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:D 类放大器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, UCC27712, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469302/ucc27714-class-d-amplifier

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TAS5548UCC27712

工具与软件:

此致、我正在做一个 D 类音频放大器的学位项目、这是我知道的唯一一个 PWM 开关驱动器是 ir2110及其兄弟、我想知道德州仪器(TI)是否有任何集成电路可用于在 H 桥中为 IRFP260N 晶体管切换 tas5548的信号 PWM、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teobaldo

    我看到 MOSFET 的额定电压为200V、处理器为96kHz。 您能否确认 D 类放大器的高压输入轨? 和开关频率的影响?

    UCC27714非常适合100kHz 范围开关、我也建议查看 UCC27712、它也是一种600V 半桥驱动器、但采用更小的8D 封装。

    我想看看高电压输入是100V 还是更低、因为 TI 有具有更低传播延迟的120V 半桥驱动器产品系列。

    此致、