This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:LDO 上的负载电容

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469184/tps6521905-load-capacitance-on-ldos

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们正在使用 TPS6521905RHBR LDO o/p 为 Marvell 的10G 转换器芯片组的整段供电、供应商参考原理图建议使用100uF 和47uF 电容器。

  每个 LDO o/p 消耗的电流较低(200mA)、但仍然是参考设计上存在的电容更大。 由于电流非常低、因此适用于多 PMIC 配置、可能不适用。 您能否告诉我、我们是否需要移除 PHY 芯片组供应商建议的大容量电容、以便满足 LDO 最大电容要求。