This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762DQ1EVM:GUI 和配置 EVM 问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468754/tps25762dq1evm-issue-with-the-gui-and-configuring-the-evm

器件型号:TPS25762DQ1EVM

工具与软件:

我在很难理解此 EVM 的 GUI 配置步骤、但无法让它提供任何 PDO。  

我有一个适用于 TPS25762的全新 EVM。  我已经将插头插入电源、并将 PD 读取器插入 USB 端口、但都没有拔出。  我曾尝试过 PD 器件和嗅探器、它们 从芯片中看不到任何东西。  我没有更改电路板上的任何跳线设置与其发货方式相同。  在出厂时、我希望至少加载了一些默认设置。  不是这样吗?

另外、我发现 GUI 和手册非常令人沮丧。  我已获得访问权限并推出基本固件 TPS25762DQ1_V8.03_60W_full_flash.bin、但仍然没有任何内容。  与我使用的 EVM 版本对应的所有硬件配置数据(跳线编号和位置)都不正确。  是否有 GUI 无法使用的硬件版本?

我在使用其他 TI PD 控制器方面拥有经验、并且使用 GUI+Aardvark 成功加载了新配置、但我发现其使用相当困难。  在 GUI 中、创建可使用 Aardvark 加载的配置槽的步骤是什么?  我是否必须上传基本固件?  如果是、我可以从哪里获得有效的基本固件?

谢谢!

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的咨询。

    1.对于硬件设置,也可以参考主页上的"硬件设置",左侧是红色按钮。 请确保 J7上没有跳线来使 TVSP 引脚保持断开状态。 该设置应该可以作为 EVM 的默认设置、但请仔细检查。 我不确定是否 加载了任何默认值、它会根据您测试的 EVM 来确定。

    2.是的、您需要 EVM 的完整区域二进制文件。 首次刷写 EEPROM 时、请使用"EEPROM 闪存"而不是"USB 端点闪存"。 另请检查您使用的 EVM 是基于 TPS25762"C"还是"D"。 不同版本需要选择不同的 GUI 器件和基本固件映像。 GUI 适用于所有 TPS25762s、您使用的 GUI 版本应为 v2.1.0。

    3.无论直接使用 GUI 还是使用 Aardvark 进行刷写、您都将需要一个基本固件来创建任何固件。 要获取该软件、请   访问 GUI 页面并选中"开始使用-步骤3:申请访问权限 以下载 TPS257XX-Q1固件包"。 对于762D、您需要  vF411x。 对于762C、您需要 vF311x。

    BR、

    Ke Wang