This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907EVM:在低放电电流下 CC1电流读数为0

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469050/bq76907evm-cc1-current-read-0-at-low-discharge-current

器件型号:BQ76907EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76907

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 BQ76907 EVM 电路板进行测试。

=>为什么 CC1电流没有检测到低放电电流(500mA)。

但是、当我将放电电流增加到600mA 时、CC1电流能够检测到600mA。

然后我尝试减小放电电流、在它检测到600mA 后、CC1电流寄存器能够读取低放电电流(例如所示的500mA 和200mA)

=>为什么 CC1电流寄存器只能在检测到高放电电流后检测到低放电电流? 似乎需要快速启动??

此致、

Ferlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferlyn:

    器件是否处于睡眠模式? CC1无法在睡眠模式下运行。

    此致、

    Max Verboncoeur