This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:峰值电流控制模式中的占空比振荡问题

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468975/ucc28950-q1-duty-oscillation-issue-in-peak-current-control-mode

器件型号:UCC28950-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 UCC28950-Q1 IC 用于相移 ZVT 转换器、以便输入380VDC 输出将为28VDC/40A。 验证380VDC 中具有高达28VDC 4A 负载时、输入转换器运行正常、在开关节点中没有异常。

但在380VDC 输入和7A 负载和28VDC"C"开关节点中发现振荡、也就是说、占空比不是50%、它在22kHz 中从40%振荡至60%。 我的开关频率是400kHz。  此时、输出电压(28VDC)也存在相同的振荡、但振幅小于100mV。 请参阅随附的图1。

为了验证反馈环路补偿是否存在问题、我已经通过 VREF (5V)的电阻分压器在 EA+引脚上提供恒定电压、从而验证了开环中的转换器。

当在 EA+端提供1.2V 电压时、转换器正常运行(C 开关节点中无占空比振荡)、但是当我通过 VREF 的电阻分压器在 EA+端提供+1.3V 电压时、在"C"开关节点中观察到了相同的占空比振荡。 您能否说明一下控制器为何在峰值电流控制模式下如此运行、以及如何在峰值电流控制模式下解决该占空比振荡问题。

通道1:开关节点"C"

通道2:开关节点"A"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您的设计存在以下一个或两个问题。

    1. 在重负载下、您的设计可能没有足够的相位裕度。
      1. 这可以通过调整电压环路补偿来纠正。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何补偿电压环路。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
        1. 请注意、您需要使用网络分析器和大信号瞬态来检查设计、以便在对其进行补偿后检查您的环路。
          1. https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    1. 您的设计没有足够的斜率补偿、并会看到次谐波振荡。
      1. 这可以通过适当的斜率补偿来消除。 以下链接将为您提供显示如何补偿电压环路的应用手册。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、