This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:过流阈值电压容差

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200, LM25148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469182/tps40200-overcurrent-threshold-voltage-tolerance

器件型号:TPS40200

工具与软件:

您好、TI:

我之前正在查看 TPS40200的过流电压阈值容差(ViLIM)、数据表指出其范围为65mV 至140mV、通常在0'c<Ta<125'c 范围内为100mV。 这是一个跨度、您能否告诉我该 IC 的典型分布和100mV 部件的标准偏差通常是多少?

非常感谢、

Jim Shinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我会深入研究并回复您。 但如果是新设计、我推荐您查看我们的一款新型器件  、如 www.ti.com/.../LM25148、它的电流限制阈值变化要窄得多、总体规格和性能也会更好。  请告诉我此器件是否适合您的应用。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taru、您好!

    遗憾的是、这是一个成熟的设计、我正在尝试评估在不跳变电流限制的情况下设置电流阈值所涉及的风险。 我将在下一个电路板版本中研究更新的器件。

    非常感谢、

    Jim Shinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如果您绝对必须在设计中使用此器件、则在制作原理图时需要使用65mV 过流值、因为这将涵盖所有情况。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    用于反馈电压的 Vref 非常不错、但用于电流限制的电压基准相当大。 我只想知道用于电流限制的基准电压分布是否有任何统计数据。 理想情况下、我想知道分布类型高斯分布、以及一西格玛的值是多少。 我知道、此特定器件可能没有任何数据、但 TPS40200上使用的此类电压基准必须有一些数据。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很抱歉、我们未提供此类器件信息。

    该值可能因器件以及设计中某个器件的温度和 VIN 而异。

    谢谢!

    Andrew