This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:RFB

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468227/lmr51610-rfb

器件型号:LMR51610

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据数据表、RFBT 建议为100k。

是否可以为反馈电阻器保持更高的电阻值?

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    是的、由于可能存在耦合到 FB 引脚的热噪声问题、我们不建议高于1M Ω 的原因。 100k Ω 可在效率与抗噪性之间达到很好的平衡。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Richard。  

    将保持数据表中建议的100k Ω。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    很高兴提供帮助。 在将来的情况下、只需将此答案标记为已解决即可、以帮助我们不使用 LAF 标记此主题。  

    谢谢!

    Richard