This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:VCT 未触发

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453396/bq78350-r1a-vct-not-triggering

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ78350 BQ40Z80

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在测试 BMS 的13秒配置、并观察到 VCT 在满足所有条件的情况下未被击中。
我准备好了相关的日志文件和.gg 文件、将其附加到下面。 请仔细检查、如果我做错了什么、请告诉我。

在测试过程中、我们还遇到了一个问题。 我们在充电时移除了温度传感器、监测计读数为-52度 C、UTC 位设为高电平、如 BQSTUDIO 所示、并且 FET 关闭的所有条件都是在 UTC 条件下实现、但充电永远不会暂停。 SU 位也被切换至高电平、但 CHG 和 DSG 位无变化。 这不是我们所期望的。  

VCT 日志文件:
e2e.ti.com/.../RT501_5F00_003_5F00_chg-test-3-continued-2.log


.gg 文件:
e2e.ti.com/.../13S_5F00_V1_5F00_3.gg.csv

此致、
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在电流降至收尾电流以下后、每个40s 窗口至少通过30C2 0.25mA。 否则 VCT 不会触发。

    如果 SafetyStatus[UTC]= 1 (请注意、SafetyAlert 不够)、电量监测计将关闭充电 FET 的电荷泵。 OperationStatus[XCHG]将开启0 (绿色)、这表示电量监测计已关闭充电 FET 电荷泵。 请注意、这是开环、因此电量监测计依靠 FET 完全关断。 否则、充电将继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们相信、0.25mA Congress 标准与所有其他要求都得到了满足。 是否存在可能阻止 VCT 触发的任何其他问题?

    正如所观察到的、 SafetyStatus[UTC]在 SafetyAlert 设置为1后立即设置为1。 这会关闭 CHG FET 的权利吗? 条件的定义、会发生什么情况?

    这些是 UTC 设置前后的快照。

    UTC 前的充电测试:  


    UTC 之后的充电测试:  

    在此处可以看到、还设置了 SU 位、但 FET 未关闭(也未设置 XCHG)。 这里可能是什么问题?

    [报价 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453396/bq78350-r1a-vct-not-triggering/5593191 #5593191"]请注意、这是开环模式、因此电量监测计依赖于 FET 完全关断。 如果情况不是这样、则充电将继续。



    驱动器是否无法关闭 FET? 还是其他问题? Im 无法理解哪些内容以及在何处进行故障排除、请帮我解决。

    谢谢。此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SafetyStatus 中的保护事件(FLAG)将导致 FET 操作(如果启用)。

    您的屏幕截图不显示带有 XCHG 和 XDSG 位的 OperationStatus A。 您确定其中一个或两个都关闭了吗?

    >驱动器是否无法关闭 FET?  

    如果您有疑问、请使用电压表检查 FET 栅极上的电压。 此时、您将了解电量监测计是否正确控制 FET。 如果即使栅极上的电压在 bq78350数据表中的"关闭"规格范围内、FET 仍然导通、那么 FET 问题就出在这个问题上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的屏幕截图未显示带有 xchg 和 xdsg 位的 OperationStatus A。 您确定其中一个或两个都关闭了吗?

    是、它们关闭(绿色状态)

    >驱动程序是否无法关闭 FET?  [报价]

    如果存在 COV、CUV 或 OCD/SCD、FET 将关断。  如 BQstudio 应用程序中所示、在  COV、CUV 或 OCD/SCD 情况下会相应地切换 CHG 和 DSG 位。

    [报价 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453396/bq78350-r1a-vct-not-triggering/5598120 #5598120"]如果您有疑问、请使用电压表检查 FET 栅极的电压。 此时、您将了解电量监测计是否正确控制 FET。 如果即使栅极电压在 bq78350数据表中的"关断"规格范围内、FET 仍然导通、则问题出在 FET。[/QUOT]

    我已经检查了它。 即使满足 UTC/UTD 条件、FET 驱动器仍可为栅极源提供10V 的电压。 IC 的 CHG 和 DSG 引脚在这种情况下还提供10V 输出、因此我认为 FET 不存在问题。

    是否有其他 地方可查找整个系统中的错误?


    此外、我们仍然无法弄清 VCT 为何未被触发。 :(  
    以下是充电结束周期的数据、供您参考:
    e2e.ti.com/.../5430.log

    e2e.ti.com/.../2.log

    此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 XCHG 保持"绿色"、则问题与 AFE/FET 驱动器无关。 如果在充电时设置了 SafetyStatus UTC 位、则 XCHG 位应为"红色"且 FET 应关断。 您的描述与测量仪表的工作方式不符。 你是否有一个屏幕截图显示 SafetyStatus() UTC = RED 和 OperationStatus() xchg = GREEN?

    关于 VCT:这看起来几乎像是控制测量仪表状态的当前阈值不正确。 gg 文件指示阈值正确、但日志文件不正确(这也会对 UTC 产生影响、因为如果电流小于充电电流阈值、UTC 将被禁用)。

    您是否可以让 bqStudio 在无需手动操作的情况下自动检测电量计(即您不是从 bq78350电量计固件版本列表中选择它)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有一个同时显示 SafetyStatus () UTC =红色和 OperationStatus () xchg =绿色的屏幕截图?

    注:CHGIN 和 CHGSU 位为 di/dt 丢失 在这种情况下(与上面发送的之前情况相同)

    保护功能 B:


    UTC 条件前:


    UTC 条件后:



    I 让 UTC 开始工作 、但这是通过从 FET 选项(在下)启用 CHGIN 和 CHGSU 位来完成的 配置和设置 )。 但是根据 TRM、我没有必要这样做。 我们将 BQ40Z80用于另一个应用、在该应用中、UTC 和 UTD 截断不会启用 CHGIN 和 CHGSU (不进行比较、而只是说明我们的观察结果)

    此外、我们还测试了 UTD、并观察到 FET 未关闭的相同问题:

    UTD 条件之前:


    UTD 条件后:

    (注:此处设置 XCHG 是因为在下启用了 CHGIN 和 CHGSU 位 FET 选项 )

    gg 文件指示阈值正确、但日志文件不正确(这也会对 UTC 产生影响、因为如果电流小于充电电流阈值、则禁用 UTC)。

    在这里、发送的日志文件适用于上述充电结束周期(恒定电压(CV)曲线)。 这就是日志中电流较低的原因。

    我们的 CHG 阈值为500mA、DSG 阈值为100mA。  
    我们的收尾电流设置为750mA。 那么、对于2* 40秒周期的 VCT 条件、是否可能在不到2* 40秒的周期内电流从750变为500mA? 这会是问题吗? 如果这是实际问题、则应通过降低 CHG 阈值来解决该问题。

    Longqing Hu 说:
    您是否需要在不采取手动操作的情况下让 bqStudio 自动检测电量计

    是的、BQstudio 会自动检测到监测计。

    我知道在一个线程中有很多信息。 请花点时间进行审核并及时获取最新动态。

    谢谢。 此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 VCT:该监测计使用的平均电流与电量监测算法不完全相同(TRM 未解释确切的机制)。 该电量监测计使用慢速 (可配置)一阶 IIR 滤波器进行电量监测(和报告)、但需要对在40秒(默认)窗口内通过的电荷进行简单平均(不可配置)来计算平均电流、该滤波器必须<=收尾电流。 这意味着、如果您将收尾电流设置为临界值(例如、当电流达到收尾电流时充电器停止)、则电量监测计可能不具有合格的该电流、因为平均通过的电荷/40s 不符合阈值。 TI 建议在充电器停止时将 Taper Current 参数设置为比实际电流高10%。 这通常会解决 VCT 的任何问题、但代价是略微过度充电(通常可忽略不计、容量<1%)。

    无法检测 VCT 的另一个主要原因是、如果退出电流阈值高于收尾电流阈值(=电量计在满足 VCT 条件之前退出充电状态)、那么对于电流非常小的系统、每个40s 窗口的最小通过充电要求。

    由于监测计用于 VCT 的电流未在日志文件中报告、因此无法准确了解在40s 窗口/40s 内通过的平均电荷是否满足临界情况下的 VCT 要求、因此建议将 Taper 电流设置为更高10%。

    About CHGIN:该选项控制根据温度抑制充电。 这会有点令人困惑、因为它是一个与保护(例如 UTC)分离的功能。因此、如果您观察到 CHG FET 在 CHGIN = 1时关闭、那么您会观察到来自不同功能(充电控制温度禁止范围)的操作、而不是保护器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您可以观察不同功能(充电控制温度禁止范围)的操作、而不是保护器。

    我懂了。 然后、我仍然无法获得 UTC 的截止值(CHGIN 和 CHGSU 已禁用[在这种情况下、XCHG 保持为0])和具有设置保护值的 UTD 条件。   

    UTC:


    UTD (美国):


    UTC/UTD 截止和 VCT 触发是我目前在 BMS 板上所面临的主要问题、我们非常希望能尽快将板投入生产、并希望能解决这些问题。

    VCT:

    [报价 userid="7020" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453396/bq78350-r1a-vct-not-triggering/5602594 #5602594"]、因此建议将收尾电流设置得更高10%。

    上面提到的 OUT 收尾电流为750mA、CHG 停止电流和 CHG 电流阈值都为100mA。 因此、在这种情况下、即使是10%的建议也会得到满足。 此外、以下是我们当前用于 SOC 标志配置的设置、仅供您参考:


    您是否能够与我和我的团队一起参加在线会议、以便我们能够现场向您展示、这可能会帮助您获得更好的想法并帮助我们解决问题? 这是可能的吗?

    谢谢。此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UTC 屏幕截图仍显示充电已暂停(SU = 1)。 请禁用充电暂停。

    关于 VCT:我再次检查了您的日志文件。 由于电量监测计不导出该特定的内部测量值、因此无法在一个时间窗口内知道确切的通过电荷。 但是、如果我在电压和电流都满足充电终止要求后计算40s 窗口的传递电荷、它将始终明显小于1mA 所需的理论最小值为0.25mA 如果这能够实现充电终止、是否可以仅为了测试而将收尾电流增加到150mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    UTC 仍显示充电已暂停(SU = 1)。 请禁用充电暂停。

    禁用 CHSU 和 CHGIN 时的 UTC:


    设置:

    (在这里、CHSU 和 CHGIN 位在设置下被禁用、但一旦我将测量值设置为 UTC 条件、SU 位就会设置为红色、如第一个图像中所示)  

    关于 VCT:您能否详细说明您如何计算累积的电量? 根据我们的计算(我们直线推断它),为了满足最低要求0.25mA 的平均22.5mA 应通过量表40秒。 查看本线程附带的日志、我认为在满足必要条件后、连续两个40秒周期流过监测计的平均电流比22.5 mA 大得多。 我知道该测量仪表不会导出用于内部测量的电流的特定值、但它应该与我们在日志中看到的值没有太大不同。

    电池是13节 锂离子电池、如图所示、在电压为53.2V (充满电为54.6V 和4.2V/节)时、SOC %为61%、甚至不接近于右侧。 这就是为什么我们需要解决 VCT 问题。

    如果这种做法捕捉到充电终止、是否可以仅为了测试而增加150mA 的收尾电流

    我们从25mA (按10倍比例缩放、因此它变为250mA)的收尾电流开始、由于它不起作用、我们将其移至50 mA、然后再移至75 mA。 电流缩放是否会在这种不触发 VCT 的情况下发挥任何作用?

    谢谢并尊重、
    Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于收尾电荷:这是缩放前的实际收尾电荷。

    请使用该 zip 文件中的.bqz 文件: e2e.ti.com/.../1E9B_5F00_3_5F00_00_2D00_bq78350R3_5F00_MinPassedCharge.zip

    将.bqz 文件从 bqStudio 复制到 Config 文件夹(删除原始1e9b_3_00-bq78350R3.bqz 文件)。 该版本在"Data Memory"(数据存储器)->"Advanced Charge Algorithm (高级充电算法)-> Termination Config 中显示了最小恒压充电参数。

    将此设置为1而不是64可有效禁用此限制(用于测试目的)。 请注意、该值的单位为1/42SO 256 mA 64 = 64/256 = 0.25mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们尝试过使用此文件、现在我们已实现 VCT。 那么、我们现在是否在配置期间始终使用该文件并将 Min Taper 设置为1呢?  

    此外、我们仍存在 UTC/UTD 期间的关断问题。 仍然无法弄清这一点。 我们有一些其他相同的板、我们使用这些板进行了相同的测试、结果是相同的。

    此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将最小锥度设置为1 (或在您的系统中有效的最小值)。