This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:电源管理-内部论坛

Guru**** 2497295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469145/bq25672-power-management---internal-forum

器件型号:BQ25672

工具与软件:

团队成员、您好!

此查询继续此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466920/bq25672-bq25672-charging-issue?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25672#

客户已经分享了原理图、并且发现当 D+/D-引脚短接至地时、系统标称运行。 不使用 USB 输入时、这些引脚是必须接地、还是要将其保持为 NC?

我们已检查 ILIM_HIZ 引脚、它在任何时候都不会接地、但常规运行未开始。

期待您的帮助!

谢谢!

Akshar Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshar:

    如果悬空、D+/D-算法会检测未知适配器、并将输入电流限制寄存器设置为 ILIM_HIZ 电阻器钳位或3A 中的较低者。  如果短路、该算法会检测 DCP 并将 IINDPM 设置为3.25A 或 ILIM_HIZ 电阻钳位中的较低者。  

    此致、

    Jeff