This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:电源在高于 VIN = 40V 时发生故障(烧毁)

Guru**** 2497295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467089/tpsm365r6-power-supply-is-failing-above-vin-40v-burned

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

您好!

我将使用以下原理图:

当 VIN < 40V 时、输出似乎稳定在3.3V。

当 VIN = 40V 时、IC 在上电时会立即出现缺陷、从而导致 VIN 和 VOUT 之间短路。

所有外设组件均根据您的建议进行选择(TDK 1)。

请提供建议。

谢谢!  

Eran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eran:

    原理图通常看起来很好、您是否检查过此问题是否已跨多个已知良好单元复制? 可能是当前 iC 已通过其他方式损坏、如果更换为新装置、则可以正常工作。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的反馈。

    是的、这个问题已经在多个新组装的 IC 上重现。 它们的行为相同、在 VIN ~40V 时保持稳定、在 VIN > 40V 后上电后立即损坏。

    谢谢!

    Eran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eran:

    这可能是设计实施方面的问题、听起来像是散热问题。

    对于您的应用条件、您的环境温度应低于85度、您能确认吗? 您可能拥有的任何示波器屏幕截图也有助于进行调试。

    最后、您能否与当地的 FAE 联系、为您提供 TPSM365R6EVM? 在用户指南中、您可以看到该设计能够在1MHz 下运行、并可支持高达54V 的输入电压而不会造成损坏。

    谢谢!

    Richard