This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:输出电压容差

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469128/tps7a20-output-voltage-tolerance

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否告诉我在 Vout < 1.8V、Vin =(Vout + 0.3V )至6.0V?

电气特性表中的其他三个条件均具有 Vin =(Vout + 0.3V )到6.0V、除非 Vout < 1.85V 条件、其中 Vin =(Vout + 0.5V )至6.0V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi-San、

    给出 Vout < 1.85V 测试条件(Vout + 0.5V)至6.0V 的原因似乎是为了更好地适应1.6V Vin 欠压锁定阈值。

    只要满足1.6V 的最低 Vin 要求、我就会期望输出电压容差为 Vin =(Vout + 0.3V)至6.0V 且 Vout < 1.85、从而保持接近针对 Vin =(Vout + 0.5V)至6V 给出的±30mV 值

    此致、

    Alex Davis