This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070和放大器;UCC28070A (SPICE 模型)

Guru**** 2497295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460838/ucc28070-ucc28070-ucc28070a-spice-model

器件型号:UCC28070

工具与软件:

您好!

 先生、我们将 在 PFC 的电池充电器中使用 UCC28070。 查找 未加密的 SPICE 模型以开始仿真

您能帮助我获取 未加密的 文件以快速开始我们的项目吗?

我们期待您的快速响应。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadav,

    我们通常不共享未加密模型。 您能详细说明一下您需要对该模型执行什么操作吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们将仿真和 分析 瞬态响应、这就是我们需要未加密 SPICE 模型的原因。 因此、如果我得到 未加密的文件、那将会非常好

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您当地的 FAE Jinesh、以便我们拥有文件共享的通信渠道。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 Jinesh 先生的邮件 ID。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    j-todawat@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning Tan

    谢谢、我收到了来自 Jinesh 的瞬态模型。

    现在、我想了解三个引脚 IRIPA、IRIPB、F_kHz。 如何使用这些引脚、因为 IC 中未提到这些引脚。

    SPICE 模型中未提供 CDR、RDM、GND 引脚。 这些引脚将如何影响仿真。 如何使用 GND 进行仿真。

    谢谢

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!  

    提供模型后、Ning 要求我继续支持该线程。  

    实际的 UCC28070控制器中不存在模型引脚 IRIPA、IRIPB、F_kHz。  
    它们由模型制造商添加到模型中是为了实现某种目的、我认为这是为了深入了解用户通常无法访问的内部功能。  

    我不知道这些额外的引脚的用途、但我可以进行一些猜测。  我认为 IRIPA 和 B 代表 "I_RIPPLE_A"和"I_RIPPLE_B"、可能是电流合成器输出的监测点(外部看不到)。  我不认为它们可用于控制任何东西、因为纹波电流是由电感值在外部形成的。   
    但通过监控合成器输出来查看不同 RSYN 值的影响会有所帮助。

    我想 F_kHz 表示"Frequency_in_kHz"、但我不确定哪个 F_kHz 会监测或影响哪个 F_kHz。  可通过 RT 值对开关频率进行编程。  我没有看到内部监控振荡器频率的点、因为 GDA 和 GDB 会演示频率。   
    我不知道是输入还是输出。  我建议将其保持未连接状态、或将其探测为波形、以查看信号是否与某个频率相关。  

    CDR 和 RDM 用于编程 抖动。  由于模型没有这些引脚、我认为模型制作者选择不对这个函数建模、这样可以简化模型设计并加快仿真时间。  
    SPICE 模型的 GND 引脚通常保持关闭状态、因为器件模型子电路在内部以仿真器 GND 为基准。   
    GND 已经存在、不需要显式引脚来连接它。  

    此致、
    Ulrich