This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65987D:能否使用上拉电阻器将 ADCINx 直接连接到 LDO3V3以实现 DIV max = 1.00设置?

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483024/faq-tps65987d-can-i-tie-adcinx-to-ldo3v3-directly-using-a-pull-up-resistor-for-div-max-1-00-settings

器件型号:TPS65987D

工具与软件:

对 ADCINx 引导引脚进行偏置时、如果我选择 DIV_MAX 为1.00的设置之一、能否通过电源轨将该引脚直接连接到 LDO3V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、存在一个已知问题、即直接或通过电阻器将 ADCINx 引脚连接到 LDO3V3可能会导致启动时负载问题。 始终建议使用电阻分压器来设置 ADCINx 偏置。