This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:应用 GaN 开尔文源连接方法

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482523/ucc28750-apply-gan-kelvin-source-connection-method

器件型号:UCC28750

工具与软件:

如果 GaN 开尔文源极引脚单独连接到控制器的 GND、则反激式应用中的电流检测路径将分流、因此控制器的 VCS 无法读取正确的电流检测值。 这是否仍取决于控制器是否具有独立的驱动器源极引脚? 如果无法隔离此处的开尔文源极引脚、您是否建议将其连接到电源引脚? 或者开尔文源引脚是否未连接?

或者是否可以将几个10欧姆与开尔文源串联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您误解了 Infineon 数据表中的 SS 引脚定义。 SS 是栅极驱动接地、而不是 FET 接地。 电流仍然流过 S 引脚、该引脚将由外部分流电阻器捕获并由控制器的 CS 引脚进行监测。

    注意、UCC28750驱动器可以高达12V、而 GaN FET 仅接受5V 输入。 两者之间需要一个驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET S 和 FET SS 连接在一起。 此问题已得到澄清。 在反激式应用中、2个引脚需要连接在一起。 如果 FET SS 单独连接到控制器接地端、电流检测将分流、从而导致 VCS 检测问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这个问题更多的是针对 FET 的、我认为应该由 FET 供应商来回答。

    尽管如此、我也试图与供应商说明这一点、但可能需要一些时间。  

    感谢您的理解。