This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CTRD 故障恢复问题

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483601/bq77915-ctrd-fault-recovery-issue

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

我们面临一个问题 CTRD 故障恢复 在中 BQ7791501 .

控制的器件 使用开关(用户操作)从外部进行 CTRD。  恢复工作正常 电流的情况 但当我们连接控制器时、问题就会出现。 即使控制器处于此状态也是如此 处于 IDLE 状态(几乎无负载) 、故障无法恢复。

这似乎是 IC 在导通放电 MOSFET 之前检测到负载 、数据表中未将其作为 CTRD 故障恢复的要求提及。

我们的问题:

  1. CTRD 故障恢复是否需要移除负载?
  2. 为什么即使控制器处于空闲状态(几乎无负载)、它也没有恢复?
  3. 是否有办法禁用 CTRD 故障恢复时的负载移除? 如果没有、我们可以 降低其灵敏度 以便它可以在控制器空闲时恢复?

期待您的见解。
A 非常感谢快速的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    如果对其进行控制、CTRD 将保持 MOSFET 关闭。 我认为它没有任何负载检测功能。  

    在这种情况下、您到底在做什么?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon