This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:VC 和 CB 输入的基础芯片布线

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478657/bq79616-base-chip-wiring-of-vc-and-cb-inputs

器件型号:BQ79616

工具与软件:

在我们的系统中、我们使用由 LV 系统供电的基础芯片与 HV 电路板通信。 目前、我们的 LV 为12-14V、可为基础芯片供电。 我们期待将此电路板用于24V 应用、并对如何给 VC 和 CB 引脚布线有一些疑问、因为它们未使用。

  1. 应如何为24V 应用的基础芯片连接 VC 和 CB 输入?
    1. 对于12V 应用、VC1-16和 CB1-16均连接到12V (即 BAT)
  2. 我们是否可以对24V 使用相同的方法?
    1. 我担心 CB[n]- CB[n-1]的评级是16V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    为什么要使用此设备进行此类设置? 如果您需要桥接器件、可以使用 BQ79600。  

    是的、CB ABS max 肯定是一个危险、这可能会导致问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luis、

    本设计采用 BQ79616作为基础芯片、而不是 BQ79600、因为 BQ79600的订货时间当时超过1年。

    在上述情况下、CB 引脚是否可以保持悬空?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    否、无法将 CB 引脚悬空。 即使未使用、也建议为每个 CB 引脚配备一个电容器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon