This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CTRC 和 CTRD 引脚控制

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481750/bq77915-ctrc-and-ctrd-pin-control

器件型号:BQ77915

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

可以使用 CTRC 或 CTRD 引脚在不使用电池组时保持放电 FET 关闭。

因为我们不想从电池组中汲取电流、而是使用充电器在插入后"激活"FET。

只有当充电器连接到 PACK+时、外部控制才会发挥作用

电池组内部的电路是否可以做到这一点?

欢迎任何反馈或想法。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    这应该是可能的、只要满足 CTRC/CTRD 的阈值即可、如数据表所示。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon