This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:需要 Tina TI 仿真模型来验证电路

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41106, UCC28180, UCC25660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482637/ucc25660-want-tina-ti-simulation-model-for-verifying-circuit

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:UCC28180、PMP41106、

工具与软件:

我正在使用 PMP41106开发电动汽车充电器。 我使用 PFC 控制器 UCC28180的 SPICE 模型、但对于输出图有一些疑问。 我在 Y 轴上看到一个大约170k 的值、但无法理解它。 您能帮助我解释一下这个图吗?

此外、我想使用 UCC25660来模拟 LLC 模型、但我尚未在 TI 的网站上找到该模型的任何 SPICE 模型。 有人能帮我找到模型吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saif:

    我们没有任何适用于 UCC25660控制器的 SPICE 或 Tina 模型。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saif、  

    您能否发布想要解释的图表?  
    此外、还可以发布一份涉及 UCC28180电路的 PSpice 原理图。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以、先生。 我已向您发送朋友请求。 请接受、以便我可以亲自发送。

    此致、

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生。 是否有任何其他方法来验证计算值是否正确? 您能建议其他解决方案吗?

    此致、

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saif:

    您可以使用设计计算器计算控制器周围的初始值。 然后可以在硬件原型上对其进行评估。 我们计划今年发布 simplis 模型。 不确定您是否有权访问 simplis 许可证。

    仅供参考、如果您尝试验证 LLC、您可以使用任何 SPICE 软件。 您无需使用控制器模型即可验证 LLC 设计。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢@

    我已向您发送了个人 Excel 文件和图表。 请查找附件。

    期待您的回复。

    此致、
    谢赫说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说:

    因为我们是通过 e2e 私人信使进行讨论、所以我要结束这一主题。

    此致

    Manikanta P