This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:无畏设计「TI Designs:BQ29707的50mA 无线充电器 Booster Pack」

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481159/bq2970-refearence-design-ti-designs-50ma-wireless-charger-booster-pack-of-bq29707

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD85301Q2

工具与软件:

嗨、团队:

我帮助客户发布此问题、因为他无法在 E2E 设计支持论坛上发布新帖子。

以下是有关使用 BQ29707的"TI Designs:50mA 无线充电器 Booster Pack"电路的问题。

针对此电路中的硬币形锂离子可充电电池的电池保护电路为"限流100mA (电流限制电路)"。

问题1. 理解为了实现"电流限制100mA "、该电路与规格表中的电路相比、对 R18 (221 Ω)和 R19 (2.21k Ω)的常数进行了微调、并增加了"R20 (0.82 Ω)"、这是否正确?

Q2.为实现"电流限制100mA "而添加的 R20 (= 0.82 Ω)的常数计算公式是什么?

FET 为 CSD85301Q2。

谢谢你。

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    Unknown 说:
    问题1. 理解为实现"电流限制100mA "、与规格表中的电路相比、该电路对 R18 (221 Ω)和 R19 (2.21k Ω)的常数进行了微调、并增加了"R20 (0.82 Ω)"、这是否正确?

    否  添加的唯一可以影响阈值的元件是 R20电阻器。 该器件基于 V-和 VSS 之间的压降提供保护。

    Q2.为实现"电流限制100mA "而添加的 R20 (= 0.82 Ω)的常数计算公式是什么?

    这可能取决于所使用的 MOSFET。 这些 FET 将具有数据表指定的 RDSON。 因此、根据电压阈值、您可以估算触发正确保护所需的电阻值。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Luis:

    感谢您的答复。

    我了解第1季度和第2季度。

    另一个问题是、您为何在・"TI 设计:50mA 无线充电器 Booster Pack"中更改 R18 (221 Ω)和 R19 (2.21k Ω)电路?
    在规格表的基准电路中、330 Ω、R19=2.2k Ω。

    谢谢。

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    我不是很清楚为什么会出现这种情况、为参考设计工作的人员已经不在团队中了。 这可能是因为这些电阻器都是现成的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon