This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ7721611PWR

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481114/bq77216-bq7721611pwr

器件型号:BQ77216

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ7721611PWR IC。

当我 在1.1mA 处加载 COUT 时、COUT 电压从7V 降至4.5V。 在数据表中、我看到允许的最大电流为4.5mA。

电压为何下降?

是否有 COUT 电压作为电流的函数的图?

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    最大电流是 COUT 短接至 VSS 时的电流。 因此、电压很可能在一些电流小于此值时下降。

    目前没有显示 COUT 电压降与电流间关系的图。 通常、不需要这么高的电流。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 COUT 引脚连接到3k Ω 电阻器和 VF = 0.9-1.1V (LVT-817)的光耦合器。 光耦合器至少需要0.5mA 才能打开。

    我看到电压降至0.45V、并且光电器打开。

    光耦合器在制造1000块板时是否有可能不会打开?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    我懂了。 我不 认为那里应该有风险。 只要光耦合器有偏置、就能实现多路输出。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon