This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218EVM-100:DCDC4上出现电流限制问题。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218EVM-100, IPG-UI, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483725/tps65218evm-100-facing-current-limit-issue-on-dcdc4

器件型号:TPS65218EVM-100
Thread 中讨论的其他器件: IPG-UITPS65218

工具与软件:

您好、TI:

我 在使用 TPS65218EVM-100电路板、根据 IC 输出轨上的要求正确设置了电压、但无法获得预期的电流值。

下面列出了所需的电压和电流值:

1> DCDC1=1V@0.9A

2> DCDC2=1.2V@1.4A

3> DCDC3=1.8V@0.62A

4> DCDC4=3.3V@1.326A

所有输出电流要求均低于每个输出轨的最大电流限制(请参阅数据表)。

在 DCDC4上、我们经验到、当连接到负载时、输出会使 TPS65218 IC 重新启动。 为什么它达到电流限制?,并且没有看到 IPG-UI 中的任何选项来设置用于 DCDC4的 ILIMIT。

谢谢。此致、

哈蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆先生:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    DCDC4的电流限制不可配置、 并且在 IPG-UI 中没有设置。  
    正如您提到的、1.326A 低于最大值1.6A

    在发生重启后、您是否能够从器件共享寄存器转储?

    此致、  
    Sarah