This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:隔离侧的连续负载

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484163/tpsi3052-continuous-load-on-the-isolated-side

器件型号:TPSI3052

工具与软件:

女士们、先生们:

我使用 TPSI3052将背对背 MOSFET 作为交流开关进行控制。 工作完美、我很满意。 但是、还有另一项要求:保护开关免受过流影响。

因为我找不到理想的 PTC、所以我想使用基于霍尔效应的电流传感器。 这些都需要自己的电源。

是否可以向隔离侧(VddH 或 VddM)加载持续10 mA 电流? 我在数据表中找不到这样的规格。 TIDUC65有一个比较器、它需要在隔离侧使用4.5mA、但简单的比较器不足以满足我的应用要求。 我应该如何修改电路、以便能够提供这样的直流电流? Rpxfr=16k 时、我目前使用3线模式。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bela Istvanfi:

    您一定会高兴地看到、我们刚刚发布了 TPSI3100、它的工作方式与 TPSI3052相同、但集成了双路隔离式比较器。 在数据表的应用部分、您可以找到4种不同的过流保护电路。  

    为了回答您的问题、 将 Rpxfr = 20k 更改为 TPSI3052可以在 VDDM 上连续提供高达13.7mA @ 25C 的电压。 请参阅数据表中的表9-2。  

    如有任何其他问题、请随时与我联系。

    此致、

    Jack Hemmersmeier