This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 BAT 引脚前面使用分流电阻器测量 BQ76952的电流消耗

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482465/bq76952-measuring-current-consumption-of-bq76952-with-shunt-resistor-in-front-of-bat-pin

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ77216

工具与软件:

我们希望监测 BQ76952 (和 BQ77216)的电流消耗。 在 BAT 引脚(和 BQ77216上的 VDD 引脚)前面放置一个非常低的电流检测分流电阻器来测量电流消耗、是否存在任何已知问题+设计注意事项(例如压降、测量电芯堆电压问题)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    需要注意的一些事项:

    当 BQ76952的电芯平衡处于活动状态时、每个正在平衡的电芯都有额外的电流流入顶部电芯输入(VC16)。 对此进行了详细说明 第2.5节平衡期间的电压测量精度 摘自 电池平衡应用手册

    2.如果在 CP1连接到 BAT 的情况下启用电荷泵并且未使用该引脚、则器件将额外消耗~200uA 的电流。 对此进行了说明 表16-3. 端接未使用的引脚 应用和实现部分。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

    感谢您的答复、这些都是值得注意的事项。

    只要分流器足够小、分流器上的压降就不会导致 BAT 引脚上的电压降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    如果足够小、应该没有问题。  

    此致、
    Alexis