This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:12V 被动地传递到电源轨、IC 变热。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484117/tps43061-12v-passively-passes-to-the-rail-and-ic-gets-hot

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件:TPS43060

工具与软件:

你好,希望你可以帮助找到我做了什么错...  

虽然它们可能是直接连接的、但我们有两个问题。  

首先、当芯片未启用时、它会被动地将12V 从主轨传递到目标升压轨。 正好是关闭时的样子。  

因此、在未启用时、输出高驱动 MOSFET 向其栅极提供电压、从而允许无源电压通过、这似乎有某种原因。  

不仅如此、在芯片未启用时、它很快达到45°C。 就像是一个短接问题。  

除此之外、当芯片被启用时、它看起来运行正常。 将电压升至稳定的20V、芯片冷却。  

这是我们的电路原理图...

它基于电源设计人员(去年夏天)生成的图纸、但当再次检查电源设计人员时、某些值发生了一些变化...  

现在、我假设我在这里做了一些错误的事情、我只希望有人能突出显示什么?  

或者这是预期行为吗? 未启用时是否需要添加高侧开关以阻止供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加上我刚刚注意到的体二极管、这当然意味着无论 MOSFET 状态如何、都会被动地通过电压。

    请访问 https://www.ti.com/lit/an/slvafo4/slvafo4.pdf 、其中提供了有关无源功率的一些建议...

    但没有解释 IC 变得很热。 感兴趣的 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    常规升压转换器无法断开输出、输入电压将始终穿过高侧 FET 的体二极管。

    原理图看起来不错。
    但我建议在输入侧也添加一个10 μ F 的陶瓷电容器。  
    从该原理图中、我看不出控制器运行过热的任何明显原因。

    出于测试目的(查看是否从栅极驱动器获取任何电流)、您可以尝试通过移除栅极电阻器来断开 FET。
    但在这种情况下、请勿启用它。

    连接栅极电阻器后、请使用示波器并查看 VCC 引脚和 Boot 引脚上的电压。

    什么都没有连接到 PGOOD 引脚吗?  
    请确保任何引脚(也不是散热焊盘)之间没有短路。


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有组装/印刷电路板制造厂已经完成的任何短路、PG 将处于浮动状态。 探头不良并检查。

    因此、除了缺乏一个输入 MOSFET 来切断电路、也许还需要一个额外的电容器。 设计中没有什么真的有问题? (这是什么安慰)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅检查断电时 PG 不会短路、也不会检查任何其他引脚。

    甚至奇怪的是,我已经重新编程我们的微控制器不打开电源轨,所以我可以运行这些测试,并且 IC 仍然是相同的行为... 给电路板加电后、系统发热、几秒钟后冷却。 事实证明、它与使能信号完全无关。  

    Im 仍打算在上电时升温和降温、这不是正常现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在上电的热阶段探测每个引脚。 没有什么特别突出的...

    1:0V

    2 = 0V

    3 = 0V

    4 = 600mV

    5 = 12V

    6=12伏

    7=12伏

    8=0伏

    9=0伏

    10=0伏

    11 = 11.5V

    12 = 11.5V

    13=11.5V

    14=0伏

    15=0伏

    16=0伏

    唯一的问题是、我想 HIGHDrive MOSFET 的栅极保持在高电平、但当芯片冷却时、它不会改变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    控制器运行过热时、这种行为不正常。
    它达到了多高的温度? Coes 感觉温暖还是热? "你喜欢伯伯吗?"

    如果可以排除 PG 引脚以及 LDRV 和 HDRV 引脚(通过移除栅极电阻器)、  
    剩下以下想法:

    - VCC 引脚上有某种"短路"。 要么是将原理图中未显示的器件连接到 VCC、要么是电容器具有高漏电流或损坏。 可能用不同的电容器替换 VCC 电容器(如果可能、从不同的供应商)

    -在启动引脚上有某种"短路"。 电容器可能具有高漏电感或已损坏。 为了进行测试、请尝试取下引导盖

    -在任何引脚上施加一定的负电压(例如 EN 引脚)

    -控制器 IC 损坏

    顺便说一下:
    EN 引脚具有三个电平:  
    1.2V 至40V 之间:工作
    0.4V 至1.2V:低电流待机模式
    低于0.4V:关断模式。  


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在另一个帖子,当我得到了这个回复...

    我对使能引脚进行热接线、以确保它尽快启用... 我测量它在打开电源时达到大约50°C (热像仪),然后立即冷却...

    这是否是由正常启动/上电过程中的某种内部 IC 浪涌电流引起的? (正如您现在所说的不正常)  

    请再次注意、无论是否启用、它在电路板上电后不久就会冷却。 这短短几秒钟后、它不会保持高温。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我没有任何备件在我的箱子,我只是移除了有问题的盖测试,甚至与他们删除了芯片加热以同样的方式。 我不认为他们短路了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  
    我只是测试一个 TPS43060 (一款衍生器件、基于同一个器件)、它一点也不会变热。
    您测量的电压看起来不错、但它们并没有告诉我们是否在某个位置消耗了过多的电流。

    由于移除了与外部组件的大多数连接、我越来越认为是控制器 IC 本身的问题。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、我这个板上的 TPS43061可能是故障器件吗? 我在这里没有其他原型板... 但我可以尝试让办公室里的某个人看看我们的另一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可能是一个选项。  
    我现在是周末,直到星期一下午。

    此致

    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥凯斯感谢到目前为止的帮助,祝你周末愉快。 我很可能还会在周一或周二等其他主板上进行测试。  

    此致