This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:无充电电流

Guru**** 2584945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479775/bq25792-no-charge-current

器件型号:BQ25792

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在调试 BQ25792时遇到了一些技术问题、具体如下:

1) 在我们设计的电路板上、插入输入电源时、电流非常低(只有几十 mA)。 我们已将0x03 (REG03_SBAT_SDC Charge_Current 限制)寄存器设置为0x0050、 但从电池电流寄存器0x33 (REG33_SBAT_SDC)读取的数据几乎为零。  电池电压寄存器0x3B (REG33B_VBAT_SDC)的读取是正常的。

2) 在 BQ25792EVM 上、在寄存器中设置相同的参数、充电电流正常、从寄存器0x33 (REG33_SBAT_ADC)读取数据也正常。

我们设计了两个输入电源、 逻辑如下:

1) 1) 如果检测到寄存器0x1B bit2 AC2_PRESENT_STAT=1、我们将启用0x13h 寄存器的 bit7:EN-ACDRV2 以及0x14h  寄存器的 Bit5:EN_SBAT。 设置寄存器0x03h=0x0050、寄存器0x2Eh=0xB0、寄存器0x2Fh=0x00、寄存器0x30h=0x00;

2) 2)如果检测到寄存器0x1B bit2 AC1_PRESENT_STAT=1、它将启用 0x13h 寄存器的位6:EN-ACDRV1以及位5:EN_SBAT 0x14h 寄存器。 设置寄存器0x03h=0x0050、寄存器0x2Eh=0xB0、寄存器0x2Fh=0x00、寄存器0x30h=0x00;

下面是相关的 寄存器设置 和硬件设计原理图。 您能帮助分析问题的原因吗?

寄存器设置:

原理图:

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我看到一些原理图问题。  主要问题是 SYS 上没有电容器。   PMID 和 SYS 是转换器的输入和输出、因此对于施加的电压和温度、应根据以下公式降额后、这些转换器必须具有最小电容:

    如果一些 VBUS 电容器的额定电压对于4节串联电池包来说足够高、则可以将其移至 SYS。  请记住、陶瓷电容器随着施加的电压而显著降额。

    此外、施加的5V 电压降额后、VREG 上的电容器需要为1uF。  如果2.2uF 的额定电压为16V 或更高、则其降额可能不低于1uF、但如果低于该值、则可能不会。  尽管可能不是问题、但建议使用的 BTSTx 电容为47nF 而非100nF、并且 SDRV 不需要额外的47nF 电容。  但对于4S、如果热插拔充满电的电池、我们建议 BATP 提供47nF 的电容。

    关于寄存器设置、除了 fsw=750kHz 和电感= 1uH 之外、我看不到任何问题。  我们仅支持电感=2.2uH、Fsw=2.2uH。  此外、看门狗计时器设置为40s、因此任何与充电相关的寄存器都会在40s 后恢复为默认设置。  最后、在读取 ACx Present 位后无需写入 EN_ACDRx =1、因为充电器会自动写入。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不需要系统负载、我们只需使用 BQ25792为电池充电、所以我们将 SYS 悬空。这是否可行?

    主要问题是 SYS 上没有电容器。

    按照您的建议、我们重新设计了电路、如下所示:

    在新的 PCBA 上、我们已经测量出 SYS 引脚具有输出电流、但 BAT 仍然没有电流输出。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    从 REG0x1B 到 REG0x27的状态和故障寄存器报告什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ25792EVM 和我们自己的 PCBA 的电阻设置如下:

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    充电器处于 TS COLD 模式。  什么是电压 TS 引脚?  是否连接了热敏电阻?  否则、使用主机设置 REG0x18[0]=1 或将 TS 引脚电阻器更改为相同的值 以禁用 TS 引脚功能。

    此致、

    Jeff