主题中讨论的其他器件: BQ76905
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户希望使用电池监控器来监控每节电池的电压。 电池是 主电池。
用于电池的1.5V 圆柱形原电池。
您可以帮助查看 BQ76925吗? 我们 之前检查过 BQ76905、并发现其 VC 需要大于2V。 且每节电池的电池电压仅为1.5V。
请帮助检查。
谢谢!
LEO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Stanley 和 Leo
我想还有一些困惑。 BQ76905仍应正常工作。 VC5需要2V 共模。 这意味着、即使 VC5-VC4A 的差值小于2V、只要 VC4A 至 VSS 大于2V、也应该没问题。 分辨率可能不那么好。
如果4s 圆柱型原锂的电压范围为3.2V,则每节电芯的最小电压应为3.2/4=0.8V,在最小电芯电压下的顶部电芯下方有3节电芯-->3*0.8=2.4V-->2.4V>2V。
如数据表中所示、最小电芯输入电压为最大值(VCX-0.2或 VCX-0.2 VSS)。 
此致、
Alexis