This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:请帮助推荐支持4节原电池的监测器

Guru**** 2523650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479426/bq76925-please-help-to-suggest-a-monitor-that-supports-4-primary-battery-cells

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ76905

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望使用电池监控器来监控每节电池的电压。 电池是 主电池。

用于电池的1.5V 圆柱形原电池。

您可以帮助查看 BQ76925吗? 我们 之前检查过 BQ76905、并发现其 VC 需要大于2V。 且每节电池的电池电压仅为1.5V。

请帮助检查。

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    但 BQ76925 Vbat min 为4.2V、我们的设计现在是圆柱形初级锂*4。 (因此电压范围为3.2~7.32V)。

    我们希望 Vbat 范围至少为3V。(与 BQ76905相同)。

    此外、我们还需要监控每个电池电压和总电流消耗。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stanley 和 Leo

    BQ76905应与大家分享的内容相得益彰。 在最小电芯输入电压方面可能会产生一些混淆。 如果您使用 VC5、则至少需要2V 的共模电压、但是、VC1至 VC4可以降至0V 的共模电压。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    但在数据表中、显示了大约4节电池的连接、

    为了理解您的描述、我们可以将  VC1升级为 VC4吗?

    如果是、您能否分享连接/设计?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    为困惑道歉。 我会回复我先前的答复。 VC5至少需要2V 的共模。 请按照中的表格短接连接。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

    如果是、也许对于我们的应用、我们不能选择 BQ76905?

    您是否有其他解决方案来满足我们的要求? 可能必须使用 分立式焊接。 (例如、一个芯片用于获取电压、另一个芯片用于获取电流)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    您能帮助找到一个适合斯坦利吗?

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stanley 和 Leo

    我想还有一些困惑。 BQ76905仍应正常工作。 VC5需要2V 共模。 这意味着、即使 VC5-VC4A 的差值小于2V、只要 VC4A 至 VSS 大于2V、也应该没问题。  分辨率可能不那么好。

    如果4s 圆柱型原锂的电压范围为3.2V,则每节电芯的最小电压应为3.2/4=0.8V,在最小电芯电压下的顶部电芯下方有3节电芯-->3*0.8=2.4V-->2.4V>2V。
    如数据表中所示、最小电芯输入电压为最大值(VCX-0.2或 VCX-0.2 VSS)。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    知道了、 BQ76905应该仍能正常工作。 是否有任何有关 准确性的信息? 如果 VC5-VC4A < 2V……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    电芯电压测量精度和电池组电压测量精度在下方有介绍、请参阅 第6.12节模数转换器(续) 应用和实现部分。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我感到困惑,从您提供的信息,这意味着即使条件"VC5-VC4A 小于2V ,只要 VC4A 至 VSS 大于2V ,它应该是好的。 精度可能不会那么好。"

    即使如此、 精度 也是-3.8~3.9mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    抱歉、我在应该说分辨率时错误地使用了准确性。 我将纠正上一个帖子。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    好的、但同样的问题是、想知道当 VC5-VC4A 小于2V 且>2V 时、数据表中是否有任何有关分辨率的数据或信息?

    如果没有、当我们获取 HDK 时、我们只需尝试验证 BQ76905 函数是否有效。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    有关分辨率的信息、请参阅  第6.12节模数转换器  特征曲线。 当 VC5-VC4A 低于2V 时、不会说分辨率可能没有这么好。 这是一种可能性、因为所使用的电池可能仅使用我们器件可以提供的整个 ADC 范围的一小部分。  
     
    此致、
    Alexis