This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A:-48V 输入支持||设计支持

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805, UCC2897A, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483464/ucc2897a-ucc2897a--48v-input-support-design-support

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC2803、UCC2805

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们需要将-48V 转换为+12V @3A (或更高)、并通过 UCC2897A 实现。 我想检查此器件是否可以在-32V ~-72V 范围内接受负输入(-48V 典型值)。

如果您能对此提供您的意见、那会很好。 非常感谢您的建议。

谢谢你。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您只需反转连接到 UCC2897A 转换器的输入。 您知道电池具有+和-、您可以任意一种方式连接电池、这样、输入电压就与 UCC2897A 转换器相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。。。

    我考虑输入电压是-48V 或+48V、应该能够相应地工作。 在连接到 UCC2897A 之前是否需要任何额外的输入电路? (作为输入+48V 或-48V)

    此外、我们还希望在3A (或更高)时实现12V 输出以及4.5V ~ 60V (以上)的宽输入范围。 能否就该要求提供任何建议? 注意:如果我的输入为10V 或更低、它应该不会影响输出生成(12V @3A)。

    此致、

    Gopi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、您可以在输入电压和转换器之间添加一个全桥整流器、以便无论+48V 或-48V、I 转换器都可以获得正确的输入。

    UCC2897A 的最低电压输入需要为12.7V、因此在低于此电压时不起作用。 您需要添加一个升压转换器才能获得高于12.7V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我很好地理解第一句话。

    您能否推荐一种支持4.5V ~ 60V 宽输入范围并在3A (或更高)电流下提供恒定12V 输出的电源拓扑(IC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2803或 UCC2805、但这些不是有源钳位、我们没有有源钳位可以执行4.5V 输入。