This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56L:启动电路问题

Guru**** 2386480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483058/ucc28c56l-issue-with-startup-circuit

器件型号:UCC28C56L

工具与软件:

我通过使用数据表中的参考文献 Webench 设计器、设计了一个采用 UCC28C56L 的反激式电路。
当我将电路板连接到电源时、我注意到、为 通过电阻分压器为 IC 的 VDD 供电而应转换为18V 的恒定输入电压波动为14V 至18V。 Vref 也为0V。 IC 未打开。

我认为 Webench 中提到的分压器不符合工作原理。 这可能就是为什么在评估板中他们使用 N 沟道耗尽型 MOSFET 来实现该 MOSFET 的原因。 我尝试使用 N 沟道耗尽 MOSFET 重新创建相同的值。 这次我 在 VDD 获得稳定的16V 电压、在 Vref 获得4.2V 电压。 但是、IC 仍然未导通、也未观察到 PWM 开关。  

请帮助我解决此问题。 我是否也可以使电路使用 webench 中所示的电阻分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在上电期间提供 VDD、VREF、COMP、CS 和 OUT 引脚波形、以便了解问题和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了两张照片、一张是启动时的照片、另一张是持续打开时的照片。  

    此处的黄线指示 VDD、在万用表上读数为16.8V
    粉色线表示 Vref、读取值为4.18V
    蓝线表示 COMP 引脚、表示为1.1V
    绿色线表示 CS 引脚且为0.202V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且在 IC 的 OUTPIN 中未观察到电压波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当软启动、电流滤波、斜率补偿电路被启用时、IC 最终被接通。 我之前没有使用、因为在 WEBENCH 中不建议使用它。 现在将生成 PWM。 但是、此电路在12V 输出下工作、我们只获得2.5V 输出。
    VDD 为16.86V
    VREF 仅为4.22V。 为什么 VREF 降低到4.2V 而不是5V?

    在此图1中;Yellow VDD Pink-VREF Blue-COMP GREE-CS


    在这张图2中是启动;黄色- VDD Pink-VREF Blue-COMP GREG-CS


    在此图3中;MOSFET VGS 两端的绿色电压波形


    在此图4中;MOSFET VGS 两端的绿色电压波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CVDD 可能太小。 您是否能够尝试将 CVDD 更改为220uF 以查看您是否能够获得 PWM 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄红先生:

    我在个人聊天中发送了原理图、请查看并更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到它。 您能否提供其链接或将其发送至 hong_huang@ti.com?