This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:VIN 至 GND 负压力略超过了风险评估标准

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483305/tps7b81-q1-vin-to-gnd-negative-pressure-slightly-exceeds-the-standard-to-assess-the-risk

器件型号:TPS7B81-Q1

工具与软件:

嗨、 团队:

当客户接通电源时、VIN 负压将略高于标准值。 请帮助评估风险评估中是否存在风险。

请参见以下测试结果:

0至-0.3V、5.8s;

0.3V 至-0.38V 2.7s。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    在2.7秒内、客户将超过绝对最大值10%。 器件损坏的可能性很高。

    此致

    Ishaan