This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:DC-DC 降压转换器所需的电感器设计

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483960/uc3845-required-inductor-design-for-dc-dc-buck-converter

器件型号:UC3845

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用 UC3845设计直流/直流降压转换器。

请帮助针对以下参数设计电感器。

 1.输入电压范围- 30至72 Vdc。

2.空载输出电压- 13.80Vdc

3.输出电流- 15A  

4.频率- 60 KHz

备注:我们要使用圆心(KS130-125A)、它的外径-34mm、高度-11.5mm。

如果此内核不正常、此内核可用于此设计。

请提供磁芯详细信息、线匝数、线规和电感值建议

谢谢  

Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用外部电感器供应商来获得电感器。 请咨询您的供应商。 我们使用的供应商是 Coilcraft Worth Electronics 等、如果您没有供应商、您可以与他们交谈。