This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:双路输出配置的设计计算文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1, LM5185-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483238/lm5185-q1-design-calculation-file-for-dual-output-configuration

器件型号:LM5185-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5180-Q1

工具与软件:

您好!

我有8V 至16V 输入、并且需要双路输出。

Vout1:5V、Iout1:20mA 和 Vout2:16V、Iout2:2.5V。

您能否分享多输出的设计计算 Excel?

"你是我的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    在下面的链接中、您可以下载并打开 LM5180-Q1的设计计算器工具。 在"Step1"框中可以选择双路输出(见下文)。 由此、计算器将建议原理图组件选择。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hernandez、

    如何指定输出电压容差? 我希望我的设计为5%或更低。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    LM5185-Q1是一款 PSR 反激式控制器、能够将输出电压非常严格地调节在输出电压直流值附近。 EVM (下面的链接)显示了不同 VIN 的负载调整率约为+/-0.5%。

    《LM5185-Q1、LM5185EVM-SIO 单输出评估模块用户指南》

    谢谢你