This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:为什么整个 SEP 系列被保证为 SEL 43Mev 免疫?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482691/tps73801-sep-why-the-whole-sep-series-has-been-assured-as-sel-43mev-immuned

器件型号:TPS73801-SEP

工具与软件:

您好!  

我有一个问题、为什么 SEP 系列被确定为 SEL 43MeV?

我想知道标准(43MeV)的原因。

它是否代表轨道(LEO)分析? 或其他任何东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这基本上是正确的。 43MeV 更符合 LEO 任务的低辐射要求。  SEP 系列主要用于此类任务。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有计划 在任何会议或在线分享分析结果?  

    由于我们正在考虑我们公司标准的辐射要求、因此我们想要查看详细分析结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、我们的标准 与行业共识基本一致、包括来自合作伙伴和政府机构的反馈。 我将检查我们是否进行了 可以共享的特定分析、 如果有任何其他信息、将在此处进行更新。 您可能还会找到第三方论文或研究报告、其中显示了  预计 穿透地球磁屏蔽层到 LEO 的宇宙射线粒子的能量水平。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能共享来自 TI 的任何其他信息或数据。 但是、  如果您的公司正在寻找支持您选择的内部辐射标准的可靠证据、应该有其他地方提供的科学出版物或行业研究论文可以提供证据、证明 LEO 预期的粒子能量水平。

    谢谢!

    Sarah